GTC: a base técnica para otimizar o desempenho dos seus edifícios

Hoje em dia, os sistemas de gestão de edifícios (GTC) são um pilar essencial para o desenvolvimento dos seus activos, gerando poupanças de energia sustentáveis e antecipando as tendências futuras do mercado. Um sistema no centro da sua atividade para assegurar o desempenho global dos seus edifícios.


Na Eficia, cada implementação é feita à medida para dar resposta às suas necessidades específicas e garantir resultados otimizados ao longo do tempo. 

BMS_1024x1024

Um GTC, indispensável...
mas requer uma gestão ativa

Um GTC não é autónomo: os edifícios estão em constante evolução, tal como a sua gestão

Para produzir resultados, tem de se adaptar a qualquer tipo de ativo ou de atividade. A gestão de energia deve, por conseguinte, basear-se na tecnologia, nomeadamente nos algoritmos inteligentes que integramos no GTC para prever os cenários de funcionamento dos seus equipamentos (HVAC, iluminação), mas também na experiência quotidiana dos especialistas para analisar desequilíbrios energéticos e melhorar o desempenho dos seus edifícios em tempo real.



Alguns aspetos-chave para uma
correta implementação do GTC

Os GTC são essenciais para uma gestão eficiente de imóveis. 

A base tecnológica e de hardware deve imperativamente ser aberta e multiprotocolo, adaptable às particularidades específicas do seu património e à evolução do mercado a longo prazo. As principais questões que deve colocar a si próprio antes de lançar os seus projetos são:

  • A regulamentação é uma questão prioritária para mim?
  • Como é que o GTC se irá adaptar às minhas utilizações específicas?
  • Como posso antecipar as tendências do mercado para me manter competitivo?

 

IA cable 2_1080x720

O papel do GTC
na transição energética 

Um sistema essencial para edifícios mais inteligentes

Graças à automatização dos processos e à análise dos dados recolhidos, pode antecipar as necessidades e melhorar o conforto dos ocupantes, promovendo assim um consumo de energia mais responsável.


Com a Eficia, o GTC torna-se um pilar fundamental para um futuro mais ambientalmente responsável.


No âmbito da transição energética, um GTC bem gerido permite:

ENR_1024x1024

Uma melhor integração das energias renováveis

Carbone_1024x1024

Uma redução significativa da pegada de carbono dos seus edifícios

meeting 2_1024x1024

Conformidade com a legislação europeia


Cumprir a legislação,
e depois?

EPBD: uma obrigação, mas não um fim em si mesmo 

O regulamento da EPBD constitui uma oportunidade para lançar desafios nos sectores da energia, da tecnologia e do imobiliário, com vista a enveredar por um caminho mais ético.

  • Ir para além da mera conformidade. A instalação de um GTC apenas para cumprir a lei não é suficiente para garantir poupanças a longo prazo.

  • Faça a si próprio as perguntas certas antes de lançar um projeto: Quais são os seus objetivos energéticos a longo prazo? Que equipamentos são realmente necessários?

A Eficia pode ajudá-lo a transformar o seu GTC numa ferramenta estratégica.

enr jaune_1080x720

Porquê escolher a Eficia
para instalar o seu GTC?

Uma experiência completa, desde a instalação até à gestão

Há mais de 10 anos que implementamos todas as principais redes imobiliárias da Europa.
Ofrerecemos-lhe:
meeting 5_1024x1024

Instalação chave na mão

As nossas equipas locais instalam um sistema GTC, sensores, atuadores... adaptados às suas necessidades específicas.

Bat IA 4_1024x1024

Tecnologia escalável

Una solução capaz de se adaptar a todas as suas tipologias de edifícios e objetivos futuros.

Mini cables_1024x1024

Gestão ativa e contínua

Com a nossa equipa de especialistas em energia, garantimos a monitorização e otimização contínua dos seus equipamentos.


Perguntas frequentes

  • Qual é a diferença entre GTC e CTM?

    A CTM controla individualmente os sistemas técnicos de um edifício (aquecimento, ar condicionado e iluminação), ao passo que o GTC oferece uma monitorização centralizada e uma otimização global dos consumos de energia.
  • Porque é que o GTC é essencial para cumprir a legislação europeia?

    A legislação relativa ao desempenho energético dos edifícios exige uma automatização e um controlo avançados dos sistemas técnicos dos edifícios. O GTC cumpre estes critérios ao permitir uma gestão inteligente e em conformidade, garantindo assim um melhor desempenho energético.
  • O GTC é adequado a todos os setores?

    Sem dúvida! Escritórios, armazéns, lojas, autoridades locais... o GTC é uma solução fundamental para reduzir o seu consumo de energia e atingir os seus objetivos energéticos. 


Descubra como uma solução GTC personalizada pode otimizar o desempenho dos seus edifícios e reduzir os seus custos energéticos.

Contacte-nos para uma consulta gratuita e personalizada.