Decreto Terciário: Reduza o consumo de energia dos seus edifícios terciários

O Decreto Terciário faz parte da estratégia nacional de baixas emissões de carbono (SNBC) e visa reduzir o impacto ambiental do setor imobiliário, responsável por 20% das emissões de gases de efeito estufa na França.

bat 25_1024x1024

Transforme os seus edifícios em modelos de eficiência energética

Descubra como antecipar os desafios regulamentares e maximizar rapidamente as suas poupanças de energia.


Interpretar o Decreto relativo ao Setor Terciário

O que é o Decreto relativo ao Setor Terciário?

O Decreto relativo ao Setor Terciário, que faz parte do plano Ecoenergia Terciária, exige uma redução progressiva do consumo energético dos edifícios terciários.


Quais são os objetivos de redução?

  • 40% até 2030
  • 50% até 2040
  • 60% até 2050

 

Todos os edifícios, partes de edifícios ou grupos de edifícios com mais de 1000 m² dedicados ao uso terciário terão a obrigação de declarar o consumo de energia anualmente na plataforma OPERAT da ADEME.

parvis_1024x1024

Prazos e sanções

Principais prazos:

  • 31 de dezembro de 2026: primeira verificação do cumprimento dos objetivos para 2030.

  • 31 de dezembro de 2031: segunda verificação dos objetivos para 2040.

Sanções em caso de não conformidade:
  • Inscrição numa lista pública de edifícios não conformes (conhecida como "Name and Shame").

  • Potenciais coimas administrativas em caso de recusa em agir.

bat parc 5_1024x1024


Porque é que limitar-se à conformidade é contraproducente?

Ir para além da obrigação: um investimento estratégico

O simples cumprimento dos requisitos legais sem adotar uma abordagem global pode implicar:

  • Poupanças limitadas.

  • Falta de visão a longo prazo.

  • Incapacidade de antecipar alterações regulamentares.

Para maximizar o impacto dos seus investimentos, pense em:

  • Implementação de soluções GTC a longo prazo.

  • Gestão inteligente da energia para otimizar os resultados.

  • Uma estratégia abrangente que relaciona o Decreto relativo ao Setor Terciário com o Decreto BACS.

meeting 5_1024x1024


Etapas a cumprir para garantir a conformidade com o Decreto Terciário

audit_1080x720

Auditoria energética dos seus edifícios

Analise os seus dados de consumo antigos e identifique potenciais poupanças.
strategy_1080x720

Definição de trajetórias de redução

Fixe objetivos realistas adaptados a cada edifício.
data 2_1080x720

Aplicação de medidas corretivas

Adote soluções técnicas (GTC, renovação energética) e comportamentais (sensibilização dos ocupantes).
pilotage_1080x720

Monitorização e gestão em tempo real

Assegure uma monitorização contínua com ferramentas como as propostas pela Eficia, combinando monitorização e otimização ativas.
de


Uma abordagem global para transformar as suas obrigações em oportunidades

A Eficia oferece:

  • Um diagnóstico personalizado para identificar as áreas a melhorar.

  • Instalação de soluções GTC personalizadas, em conformidade com o Decreto BACS.

  • Gestão ativa da energia 24/7 por uma equipa de especialistas em energia a fim de otimizar o seu consumo de forma contínua.

  • Acompanhamento regulamentar completo, desde a declaração OPERAT até às auditorias regulares.


Perguntas frequentes

  • Que edifícios são afetados pelo Decreto relativo ao Setor Terciário?

    Todos os edifícios utilizados pelo setor terciário com mais de 1000 m², públicos ou privados, estão sujeitos a esta obrigação.

  • Que ações devem ser consideradas prioritárias para atingir os objetivos?

    • Instalar um GTC para otimizar o seu consumo de energia.

    • Renovar o seu equipamento técnico e os revestimentos térmicos.

    • Sensibilizar os utilizadores para reduzir os comportamentos que consomem muita energia.

  • De que forma é que o Decreto relativo ao Setor Terciário está relacionado com o Decreto BACS?

    O Decreto relativo ao Setor Terciário estabelece metas de redução, enquanto o Decreto BACS estabelece meios técnicos (GTC) para alcançá-las.


Pretende assegurar que os seus edifícios cumprem o Decreto relativo ao Setor Terciário?

Contacte os nossos especialistas para obter um acompanhamento personalizado ou uma auditoria gratuita.