Ley ELAN: implicaciones para la propiedad comercial y residencial

En Francia, la transición energética se ha vuelto una obligación para el inmobiliario terciario: desde la Ley ÉLAN (2018) y el decreto terciario, los edificios no residenciales deben cumplir objetivos de reducción energética a largo plazo. Esto obliga a propietarios y gestores a ajustar su gestión, inversiones y estrategia, abriendo también oportunidades para un modelo más eficiente, competitivo y sostenible.
City mag_1080x720

Entender la Ley ELAN y el decreto sobre el sector terciario
Una gran transformación reglamentaria para el sector terciario 

Sabías que la ley ÉLAN, aprobada en 2018, ha cambiado las reglas del juego para los propietarios y gestores de edificios terciarios? Este ambicioso texto, cuyo artículo 175 es la piedra angular, introdujo el famoso decreto terciario, una obligación legal que pretende reducir drásticamente el consumo energético de los edificios no residenciales. Esta normativa se inscribe en un enfoque global de transición energética, indispensable para hacer frente a los retos climáticos actuales. Pero eso no es todo: también nos obliga a reflexionar profundamente sobre cómo gestionamos y operamos nuestros activos inmobiliarios.


El impacto de esta ley va mucho más allá del simple ahorro energético. Está redefiniendo el propio enfoque del sector inmobiliario, al fomentar la inversión en soluciones innovadoras y sostenibles. Por tanto, los agentes implicados se enfrentan a un reto importante: transformar sus prácticas para cumplir los objetivos fijados sin dejar de ser competitivos en el mercado.


Ambiciosos objetivos para la neutralidad de carbono en 2050

El decreto sobre el sector terciario hace algo más que imponer reducciones de energía aleatorias. Establece hitos precisos: una reducción del 40% para 2030, del 50% para 2040 y del 60% para 2050 en comparación con un año de referencia elegido entre 2010 y 2019. Estas cifras no son arbitrarias: pretenden alinear el sector terciario con el objetivo nacional de neutralidad en carbono para 2050.


Pero, ¿cómo conseguirlo? Combinando diversas estrategias: optimización de equipos, renovación de infraestructuras, adopción de tecnologías inteligentes... Cada edificio debe convertirse en un modelo de eficiencia energética. Y esta ambición va mucho más allá de la simple reducción de costes: contribuye directamente a preservar los recursos naturales y a limitar el impacto medioambiental del sector inmobiliario.


¿Cuáles son las obligaciones específicas de los edificios comerciales?

La normativa se aplica a todos los edificios comerciales o partes de edificios con una superficie útil superior a 1.000 m², ya sean oficinas, tiendas, almacenes o establecimientos abiertos al público. Tanto los propietarios como los inquilinos son responsables: todos deben contribuir a alcanzar los objetivos fijados.


Las obligaciones incluyen la declaración anual del consumo a través de la plataforma OPERAT (gestionada por ADEME) y la aplicación de un plan de acción para reducir progresivamente el consumo de energía. El incumplimiento puede acarrear fuertes sanciones, como multas administrativas, publicación de los infractores ("name and shame") e incluso la depreciación del valor del inmueble afectado.


Analizar los requisitos de eficiencia energética

Umbrales de eficiencia energética que deben cumplirse

Para cumplir el decreto del sector terciario, cada edificio afectado debe alcanzar unos niveles de eficiencia energética estrictamente definidos. Estos umbrales se calculan en función de un año de referencia, elegido entre 2010 y 2019, y sirven de base para medir los progresos realizados. El objetivo es claro: reducir progresivamente el consumo de energía por etapas (40%, 50% y 60%).


Sin embargo, estos umbrales no se aplican de manera uniforme a todos los edificios. Varían en función de la actividad desarrollada en el edificio, ya que, obviamente, un almacén logístico no tiene las mismas necesidades energéticas que un centro comercial o un hospital. Este enfoque diferenciado garantiza una adaptación realista a las características específicas de cada sector, al tiempo que mantiene una presión constante para mejorar la eficiencia energética global.

ale.


Métodos de evaluación: indicadores precisos para medir el consumo 

¿Cómo saber si un edificio cumple sus objetivos? La respuesta está en los indicadores clave de eficiencia energética, que permiten evaluar con precisión el consumo de energía. Entre estos indicadores figura el consumo de energía primaria (PEC), que mide la energía necesaria para satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración, iluminación y otras necesidades específicas del edificio.


Para garantizar la transparencia y fiabilidad de los datos, los gestores de los edificios deben notificar anualmente su consumo de energía a la plataforma OPERAT. Esta base de datos nacional centraliza toda la información necesaria para supervisar los cambios en el rendimiento energético e identificar los edificios en riesgo de incumplimiento. La evaluación periódica es, por tanto, esencial para ajustar las estrategias y evitar cualquier retraso en la consecución de los objetivos fijados por el decreto.


Pasos calve para reducir el consumo de energía
Reducir el consumo energético de un edificio comercial a largo plazo requiere un planteamiento metódico en varias fases. Todo empieza con una auditoría energética en profundidad, diseñada para identificar las principales fuentes de derroche y evaluar el potencial de mejora. Esta auditoría es la base sobre la que se construye cualquier estrategia de reducción energética.

A continuación, hay que elaborar un plan de acción detallado que incluya medidas concretas como la instalación de sistemas más eficientes (bombas de calor, iluminación LED), la mejora del aislamiento térmico o la integración de energías renovables. Cada etapa debe aplicarse rigurosamente, seguida de un análisis de los resultados obtenidos, para poder ajustar los esfuerzos en caso necesario. Por último, la implicación de los ocupantes es crucial: la concienciación sobre las buenas prácticas puede marcar una diferencia significativa en la reducción global del consumo.


Explorar soluciones de adaptación y renovación 

Aislamiento y renovación, pilares de la eficiencia energética 

¿Sabía que casi el 30% de las pérdidas de energía de un edificio se deben a un aislamiento inadecuado? Para cumplir los requisitos del decreto del sector terciario, mejorar el aislamiento térmico es una prioridad absoluta. Esto se aplica a paredes, tejados y suelos. Una envolvente eficiente del edificio no sólo reduce el consumo de calefacción y refrigeración, sino que también mejora el confort de los ocupantes.


La renovación energética no se limita al aislamiento. También incluye la sustitución de equipos obsoletos por tecnologías modernas y eficientes. Por ejemplo, optar por sistemas de ventilación de doble flujo o calderas de alta eficiencia puede generar ahorros sustanciales al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, cada intervención debe considerarse una inversión estratégica para adecuar el edificio a los objetivos normativos.


Inversiones necesarias: entre costes y rentabilidad 

El cumplimiento del decreto del sector terciario representa un reto financiero, pero también ofrece oportunidades económicas a largo plazo. La inversión inicial, ya sea en trabajos de aislamiento, mejoras del sistema o integración de energías renovables, puede parecer considerable. Sin embargo, este gasto debe verse como una palanca para aumentar el valor de los activos del inmueble y reducir los costes de explotación a largo plazo.


También es posible beneficiarse de planes de ayuda financiera para aligerar la factura. Subvenciones como las que ofrece el Fonds Chaleur (Fondo de Calor) o los certificados de ahorro energético (CAE) pueden cubrir parte de los gastos ocasionados. Además, algunos bancos ofrecen préstamos ecológicos a bajo interés para apoyar proyectos de renovación energética. Por tanto, planificar bien las inversiones puede convertir una limitación reglamentaria en una auténtica oportunidad económica


Herramientas y plataformas de apoyo a la transición 

Existen varias herramientas digitales y plataformas especializadas que facilitan la aplicación de las medidas necesarias para cumplir el decreto del sector terciario. La plataforma OPERAT, gestionada por ADEME, desempeña un papel central: no solo puede declarar su consumo anual de energía, sino que también puede supervisar las tendencias de rendimiento e identificar las lagunas que deban subsanarse.


Además, algunas soluciones tecnológicas, como los programas informáticos de gestión de la energía (Energy Management Systems), ofrecen una mayor visibilidad del consumo energético del edificio. En particular, estas herramientas permiten detectar rápidamente las anomalías o desviaciones y ajustar las estrategias en tiempo real. Por último, recurrir al apoyo profesional de consultorías especializadas puede facilitar enormemente el cumplimiento de la normativa, garantizando al mismo tiempo la máxima optimización de los recursos invertidos.


Evaluar el impacto en el sector y el futuro de decreto sobre el sector terciario 

Beneficios medioambientales y económicos tangibles 

La aplicación del decreto sobre el sector terciario es algo más que una obligación reglamentaria: representa una oportunidad única de generar importantes beneficios, tanto para el medio ambiente como para los agentes económicos. Al reducir el consumo de energía, los edificios comerciales contribuyen directamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un factor crucial en la lucha contra el calentamiento global.


Desde un punto de vista económico, mejorar la eficiencia energética de un edificio reduce considerablemente los costes de funcionamiento. Menos energía consumida significa menos gastos en calefacción, iluminación y aire acondicionado. Además, un edificio que cumple las normas actuales aumenta su valor patrimonial, lo que supone una gran ventaja para los propietarios que desean vender o alquilar su propiedad. A largo plazo, estas ventajas compensan con creces la inversión inicial necesaria para adecuar el edificio a la normativa.


Los retos del sector terciario

A pesar de estas innegables ventajas, el camino hacia la conformidad no está exento de escollos. Los propietarios y gestores de edificios comerciales se enfrentan a una serie de retos importantes. En primer lugar, el coste inicial de las obras puede ser un obstáculo importante, sobre todo para las pequeñas estructuras con recursos limitados. Incluso con ayudas financieras disponibles, reunir los fondos necesarios sigue siendo un reto logístico y estratégico.


En segundo lugar, la complejidad técnica de los proyectos de renovación energética puede desanimar a algunos agentes. Determinar las prioridades de actuación, elegir las tecnologías adecuadas y coordinar los trabajos exigen conocimientos especializados y una planificación rigurosa. Por último, también existe resistencia al cambio: convencer a los inquilinos u ocupantes para que adopten nuevos hábitos energéticos lleva tiempo y esfuerzos constantes de concienciación.


Un futuro marcado por la evolución normativa y tecnológica 

El decreto sobre el sector terciario dista mucho de ser inamovible: forma parte de una dinámica evolutiva en la que la regulación y la innovación tecnológica van de la mano. A medida que se vayan precisando los objetivos nacionales de transición energética, es probable que se introduzcan ajustes en los umbrales y los métodos de evaluación. Por tanto, los agentes deben permanecer vigilantes y flexibles para anticiparse a estos cambios y adaptarse rápidamente.


Además, el futuro estará marcado por la continua aparición de soluciones tecnológicas innovadoras. Herramientas como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT) ofrecen ya perspectivas prometedoras para seguir optimizando la gestión energética de los edificios. Estos avances permitirán no solo cumplir los requisitos actuales, sino también preparar al sector comercial para los futuros retos energéticos con mayor eficiencia.